Paramètres de l’affichage connexion

L’affichage
Connexion
inclut les paramètres suivants :
Paramètre
Description
Intervalle entre paquets requis (Requested Packet Interval, RPI)
Indique le taux d’échange des données entre l’automate et le dispositif.
Les plages correctes et les valeurs par défaut dépendent du dispositif.
Dans ces conditions, la valeur RPI n’est pas modifiable :
  • Les valeurs RPI minimales et maximales sont identiques.
  • L’automate est en mode Exécution.
Astuce
 : Si vous changez la valeur RPI lorsque vous êtes en ligne, la connexion au dispositif s’interrompt puis se rétablit.
Utiliser la connexion Unicast sur EtherNet/IP
Sélectionnez le type de connexion à établir sur le réseau : Unicast ou Multicast.
Pour les automates non redondants, la valeur par défaut est Unicast si le dispositif cible prend en charge les connexions unicast ; sinon, la valeur par défaut est Multicast.
Pour les automates redondants, la valeur par défaut est Multicast si le dispositif cible prend en charge les connexions multicast ; sinon, la valeur par défaut est Unicast.
Astuce
 :
  • Si vous basculez entre les connexions Unicast et Multicast lorsque vous êtes en ligne, la connexion au dispositif s’interrompt puis se rétablit.
  • Si vous passez à une connexion Multicast, la connexion au dispositif ne se rétablira pas si elle traverse plusieurs sous-réseaux Ethernet. Les connexions Multicast sont limitées à un seul sous-réseau.
Bloquer le module
Cochez ou décochez cette case pour bloquer ou débloquer les connexions au dispositif.
Astuce
 : Le blocage du dispositif entraîne la rupture de toutes les connexions au dispositif et la perte de données.
Lorsque le dispositif est bloqué alors que vous êtes en ligne, l’icône de blocage s’affiche près du dispositif dans l’
Organisateur de l’automate
de
Logix Designer
.
Sélectionnez pour arrêter la communication avec un dispositif :
  • Si vous bloquez le dispositif lorsque vous êtes en ligne et connecté au dispositif, les connexions à ce dernier s’interrompent.
  • Si vous bloquez le dispositif alors que vous êtes en ligne mais qu’aucune connexion au dispositif n’a été établie (par exemple en raison d’une condition d’erreur ou d’un défaut), le dispositif est bloqué. L’état du dispositif passe de Anormal à Bloqué.
  • Si vous libérez un dispositif (en décochant sa case) alors que vous êtes en ligne, et qu’aucune condition de défaut ne se produit, des connexions s’établissent avec le dispositif qui est alors reconfiguré dynamiquement (dans le cas de l’automate propriétaire), conformément à la configuration que vous avez créée pour lui. Si vous êtes en écoute (c.-à-d. que vous avez choisi un format de communication d’écoute seule), vous ne pouvez pas reconfigurer le dispositif.
  • Si vous débloquez un dispositif en ligne et qu’une condition de défaut se produit, aucune connexion n’est établie avec le dispositif.
Défaut majeur sur l’automate si la connexion échoue en mode Exécution
Cochez pour configurer l’automate de manière à ce qu’un échec de connexion provoque un défaut majeur sur l’automate en mode Exécution.
Défaut de connexion
Affiche le code de défaut renvoyé par l’automate (correspondant au dispositif que vous configurez) et le texte détaillant le défaut de connexion qui s’est produit.
Catégories d’erreurs fréquentes :
  • Erreur de requête de connexion
     - L’automate tente d’établir une connexion avec le dispositif et a reçu une erreur. La connexion n’a pas été établie.
  • Erreur de requête de service
     - L’automate tente de demander un service au dispositif et a reçu un message d’erreur. Le service n’a pas été exécuté avec succès.
  • Configuration du module non valide
    - La configuration du dispositif n’est pas valide.
  • Discordance de détrompage électronique
     - Le détrompage électronique est activé et certaines informations de détrompage diffèrent entre le logiciel et le dispositif.
Astuce
 : Si la révision majeure du micrologiciel de l’adaptateur 5094 ne prend pas en charge le PRP, et si le commutateur PRP/DLR est défini sur la position PRP, le dispositif renvoie l’erreur 16#0010. Un défaut majeur irrécupérable est défini par le dispositif et il est visible dans l’affichage
Informations du dispositif
. Consultez les notes de version relatives à la révision majeure du micrologiciel du dispositif.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal