Défaut de connexion

Le tableau suivant répertorie les motifs pouvant expliquer le défaut de connexion et les actions correctives :
Type de défaut
Motif du défaut possible
Action corrective
Défaut majeur irrécupérable
La position PRP du commutateur PRP/DLR détectée par le micrologiciel ne prend pas en charge le mode PRP (révision majeure du micrologiciel 1 et 2).
Définissez le commutateur PRP/DLR sur DLR, puis mettez votre dispositif sous ou hors tension.
Défaut majeur récupérable
Le nombre de dispositifs ou d’embases de raccordement connectés à l’adaptateur a dépassé la valeur prise en charge autorisée.
Vérifiez que le nombre total d’embases de raccordement connectées à l’adaptateur ne dépasse pas la valeur prise en charge.
Échec de validation du numéro d’emplacement des dispositifs d’E/S.
  • Vérifiez la connexion physique entre l’adaptateur et toutes les embases de raccordement.
  • Mettez l’adaptateur sous ou hors tension.
  • Retirez les dispositifs d’E/S des embases de raccordement, puis insérez-les.
Échec d’affectation du numéro d’emplacement des dispositifs d’E/S.
Mettez à niveau l’adaptateur vers la révision de micrologiciel 3.011 ou ultérieure.
Défaut de micrologiciel générique détecté.
Reportez-vous à la publication ENET-UM004 pour savoir comment récupérer un journal des défauts pour l’analyser ultérieurement.
Défaut mineur récupérable
Erreur de détection de collision d’adresse détectée.
Vérifiez s’il existe une adresse IP en double.
Erreur de topologie en anneau de niveau dispositif détectée.
Vérifiez l’état de votre réseau DLR et assurez-vous de l’absence de défauts.
Transmetteur SFP branché sur un emplacement configuré avec des valeurs fixes (par exemple, vitesse, duplex). Le type SFP est ensuite changé et les valeurs fixes ne sont plus applicables au nouveau transmetteur SFP. La configuration fixe écrite dans le flash est réinitialisée et les paramètres par défaut sont utilisés.
La configuration a changé, car elle est incompatible avec le nouveau transmetteur SFP.
Retirez et réinsérez le transmetteur SFP pour effacer le défaut et confirmer l’erreur.
Le micrologiciel de l’adaptateur ne reconnaît pas le transmetteur SFP branché sur un emplacement.
Vérifiez si le transmetteur SFP utilisé est compatible. Pour obtenir des informations sur les transmetteurs SFP pris en charge, consultez la publication 5094-TD001.
Si le transmetteur SFP est compatible, il est peut-être endommagé. Remplacez le transmetteur SFP.
Il y a une surintensité du SFP.
  • Retirez et réinsérez le transmetteur SFP.
  • Remplacez le transmetteur SFP.
Défaut SFP TX.
Vérifiez l’état du câble fibre optique ou remplacez-le.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal