La limite de l’alarme d’alimentation système haute doit être supérieure ou égale à celle de l’alarme d’alimentation système basse

La
Limite d’alarme haute de l’alimentation système
est inférieure à la
Limite d’alarme basse de l’alimentation système
. Entrez une valeur supérieure ou égale à la
Limite d’alarme basse de l’alimentation système
, puis appliquez les modifications.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal