Paramètre de l’affichage Canal X - Maître Modbus
Dans
Définition du dispositif
, lorsque Canal
est défini sur X
Maître Modbus
, l’affichage Canal
inclut les paramètres suivants :X
- Maître ModbusParamètre | Description |
|---|---|
![]() | Déplace les commandes sélectionnées vers le haut de la liste. IMPORTANT : Si vous déplacez la commande vers le haut, ajustez le programme pour qu’il reflète le nouvel emplacement de la commande. Sinon, une erreur de retour se produira lors de la validation. |
![]() | Déplace les commandes sélectionnées vers le bas de la liste. IMPORTANT : Si vous déplacez la commande vers le bas, ajustez le programme pour qu’il reflète le nouvel emplacement de la commande. Sinon, une erreur de retour se produira lors de la validation. |
Commande | Indique la commande en cours de configuration. |
Méthode de communication | Spécifie la méthode de communication de la commande. Les options disponibles sont :
Astuce : Les paramètres ne sont pas disponibles lorsque la méthode de communication est désactivée. |
Type de données | Spécifie le type de données de la commande. Les options disponibles sont :
|
Code de fonction | Spécifie la fonction de la commande. Les options disponibles dépendent du Type de données :
|
Adresse esclave | Spécifie l’adresse de nœud du dispositif Modbus esclave. Les valeurs valides sont comprises entre 0 et 247. Astuce : Pour la commande de diffusion, définissez Adresse esclave sur 0. |
Décalage d’adresse Modbus | Spécifie le décalage pour l’adresse Modbus réelle. Les valeurs valides sont comprises entre 0 et 65535. |
Longueur des données | Spécifie le nombre de points de données lus. Les valeurs de longueur de données valides dépendent du Type de données et du Code de fonction . |
Intervalle d’interrogation | Spécifie le nombre de secondes entre chaque exécution de la commande en mode Continu .Par exemple, si l’ Intervalle d’interrogation est défini sur 10, le Maître Modbus attend 10 secondes avant d’exécuter de nouveau la commande.Les valeurs valides sont comprises entre 0 et 32767. Astuce : Ce paramètre n’est pas disponible lorsque la Méthode de communication est Conditionnelle . |
Mode Permutation | Spécifie l’organisation des données envoyées/reçues de l’esclave Modbus. Options disponibles possibles :
|
Activation du défaut | Détermine s’il faut écraser les données reçues par une Valeur de défaut en cas d’échec de la commande de lecture.Cochez la case pour écraser les données reçues par la Valeur de défaut .Astuce : Ce paramètre n’est pas disponible lorsque le Code de fonction est une commande d’écriture. |
Valeur de défaut | Spécifie la valeur pour remplacer les données reçues. |
Données de connexion restantes | Affiche les données de connexion restantes selon la configuration de la liste des commandes. Lorsque la connexion 1 ne peut pas contenir la commande suivante, la connexion 2 est utilisée et les données restantes de la connexion 1 sont définies sur 0. Lorsque la connexion 2 ne peut pas contenir toutes les commandes, les données restantes de la connexion 2 indiquent le nombre d’octets (en nombre négatif) qui ne peuvent pas être contenus. |
Fournir une réponse