Paramètres de l’affichage Canaux de soudure froide

L’affichage
Canaux de soudure froide
inclut les paramètres suivants :
Paramètre
Description
Canal de soudure froide
Affiche le numéro de canal auquel s’applique cette configuration.
Désactiver la compensation
Détermine si le canal est désactivé.
S’ils sont désactivés, les canaux ne peuvent pas renvoyer les températures de soudure froide à l’automate. Dans la majorité des cas d’application, cette case n’est pas cochée.
Décalage de capteur
Définit une valeur de décalage, exprimée en degrés C, qui est ajoutée de manière égale aux deux températures de soudure froide.
Terminaison à distance
Détermine le type de compensation de soudure froide que le dispositif utilise et dont il dépend lorsque les thermocouples sont connectés.
Astuce
 :
  • Ne cochez pas cette case si vous raccordez directement les thermocouples et les thermistances de soudure froide au bornier débrochable (Removable Terminal Blocks, RTB) du dispositif.
    Dans ce cas, le dispositif utilise les deux circuits de soudure froide en haut et en bas du RTB pour déterminer le gradient de température aux points de terminaison et compenser de façon appropriée.
  • Cochez la case lorsque les thermocouples sont connectés à distance et que la thermistance de soudure froide n’est pas montée directement sur le RTB, par exemple en cas d’utilisation d’un bloc de câblage 1492-IFM.
    Dans ce cas, la thermistance qui se trouve sur le 1492-IFM est raccordée au circuit de soudure froide supérieur du dispositif et seul ce circuit est utilisé pour la compensation.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal