La taille des données Modbus est dépassée

Cause et solution possibles :

La configuration des commandes Maître Modbus dans l’affichage Canal 0 - Maître Modbus a dépassé la mémoire de connexion. La configuration de la commande dépend de la disponibilité de la mémoire de connexion. Les limitations des commandes maîtres comprennent :
  • Chaque Maître Modbus prend en charge deux connexions de données au maximum.
  • La première connexion prend en charge au maximum 464 octets de données en lecture et 476 octets de données en écriture.
  • La deuxième connexion prend en charge au maximum 472 octets de données en lecture et 488 octets de données en écriture.
  • Chaque commande peut avoir un maximum de 125 mots en lecture ou 123 mots en écriture, ou 2 000 bobines/entrées discrètes lues ou 1 968 bobines écrites.
  • Chaque commande utilise :
    • Deux octets de données d’entrée par registre de maintien ou par registre d’entrée lu.
    • Un octet de données d’entrée pour chaque bobine ou entrée discrète lue de 1 à 8.
    • Deux octets de données de sortie par registre de maintien écrit.
    • Un octet de données de sortie pour chaque bobine écrite, de 1 à 8.
Vérifiez la configuration des commandes maîtres et apportez les modifications nécessaires pour réduire la taille des données.

Règle d’allocation de la commande de lecture

Une commande de lecture doit avoir un en-tête (3 octets pour Bobine/Entrée discrète ou 4 octets pour Registre de maintien/Registre d’entrée) et des données de commande dans la balise produite (non allouées dans la balise de consommation).
La taille totale des données d’entrée d’une commande est un multiple de 4 octets, obtenu en arrondissant à la hausse la somme (longueur des données + en-tête).

Règle d’allocation de la commande d’écriture

Une commande d’écriture doit avoir un en-tête de 4 octets dans la balise produite, et des données de commande dans la balise de consommation.
La taille totale des données de sortie d’une commande est un multiple de 4 octets, obtenu en arrondissant à la hausse la longueur des données.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal