Paramètres de l’affichage Présentation

Le module série PointMax™ fournit des connexions de communication aux dispositifs série. Le module possède deux canaux qui sont indépendants l’un de l’autre. Utilisez les paramètres de la boîte de dialogue Définition du dispositif dans l’affichage Présentation pour configurer les propriétés de définition du dispositif et pour spécifier le protocole de chaque canal.
Si vous n’utilisez pas le canal, définissez Canal 0 sur Désactivé. Si Canal 0 est défini sur Maître Modbus ou Esclave Modbus, utilisez les affichages Maître Modbus ou Esclave Modbus de la boîte de dialogue Définition du dispositif pour configurer le maître et l’esclave Modbus.
L’affichage
Présentation
inclut les paramètres suivants :
Paramètre
Description
Type de dispositif
Affiche la référence catalogue et le type du dispositif.
Nom
Saisissez un nom de dispositif conforme à la norme IEC 61131.
Si vous saisissez un caractère non valide dans ce champ ou si le nom dépasse 40 caractères, le logiciel ignore le caractère.
Description
Saisissez la description du dispositif.
CONSEIL: La description doit comporter 128 caractères maximum. Si la description dépasse la longueur maximale, le logiciel ignore les caractères supplémentaires.
Emplacement
Spécifiez le numéro d’emplacement du dispositif. Selon la plate-forme, seuls les emplacements entre 1 et le nombre maximal de dispositifs d’E/S sont autorisés.
Lorsque le dispositif est créé, son numéro d’emplacement est défini par défaut sur la première position disponible.
Si l’automate est remplacé par un automate prenant en charge un nombre d’E/S moins important, la valeur d’emplacement actuelle peut ne plus être correcte.
Série
Spécifie la série du dispositif.
Révision
Spécifie les révisions majeure et mineure du dispositif. La plage valide pour la révision mineure est comprise entre 1 et 255.
Détrompage électronique
Définit le détrompage électronique utilisé pour le dispositif. Le détrompage électronique compare le dispositif défini dans le projet au dispositif installé. Si le détrompage échoue, un défaut se produit.
Options disponibles :
  • Correspondance exacte
  • Module compatible
  • Désactiver le détrompage
ATTENTION: Soyez prudent lorsque vous utilisez l’option Désactiver le détrompage. Utilisée incorrectement, cette option peut causer des blessures physiques voire la mort, et des dégâts matériels ou des pertes financières. Nous vous recommandons vivement de ne pas utiliser l’option Désactiver le détrompage.
Si vous utilisez l’option Désactiver le détrompage, vous devez impérativement savoir si le dispositif utilisé peut répondre aux besoins fonctionnels de l’application.
Pour plus d’informations sur le détrompage électronique, consultez Détrompage électronique dans la technique d’application des systèmes de contrôle Logix 5000, publication LOGIX-AT001.
Connexion
Définit le type de connexion ou le format de communication.
Canal 0
Spécifie le protocole utilisé par le canal pour transmettre les données vers un dispositif série et les recevoir de celui-ci.
Options disponibles :
  • Désactivé
  • ASCII générique
  • Maître Modbus
  • Esclave Modbus
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal