Paramètres de l’affichage Canal 0 - Esclave Modbus

L’affichage
Canal 0 - Esclave Modbus
inclut les paramètres suivants :
Paramètre
Description
Format Modbus
Détermine si le format de transmission Modbus est Modbus RTU ou ASCII Modbus.
La valeur par défaut est Modbus RTU.
Délai d’expiration intertrame
Spécifie le délai maximal pour que l’unité terminale distante (Remote Terminal Unit, RTU) reçoive des données.
CONSEIL: Ce paramètre n’est disponible que lorsque format Modbus est défini sur Modbus RTU.
Adresse de nœud
Spécifie l’adresse de nœud de l’esclave.
Les valeurs valides sont comprises entre 1 et 247. La valeur par défaut est 1.
Diagnostics
Lorsque l'automate est à l'état En ligne, ouvrez la boîte de dialogue Diagnostics pour afficher les compteurs de diagnostic pour la gestion des performances et des erreurs avec l'esclave Modbus.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal