Paramètres de l’affichage Canal 0 - Transmission ASCII générique

L’affichage
Canal 0 - Transmission ASCII générique
inclut les paramètres suivants :
Paramètre
Description
Mode Permutation
Détermine comment les données transmises au port série sont organisées. La permutation est effectuée avant que le module n’envoie les données de sortie. Options disponibles :
  • Aucune modification (par défaut)
  • Permutation de mots (ABCD → CDAB)
  • Permutation d’octets (ABCD → BADC)
  • Permutation de mots et d’octets (ABCD → DCBA)
CONSEIL: A, B, C et D représentent quatre octets adjacents dans les données reçues/transmises.
Mode Terminaison
Détermine l’utilisation des séparateurs de terminaison dans les données. Options disponibles :
  • Ignorer le séparateur de fin (par défaut) - Les séparateurs de fin sont ignorés et toutes les données ASCII. TxData[] sont traitées comme des données ordinaires. Le nombre de caractères envoyés est basé sur Ox.ASCII.TxDataLength ou sur 256, si Ox.ASCII.TxDataLength est égal à 0.
  • Exclure - Sélectionnez cette option pour utiliser les séparateurs de fin pour marquer la fin des données en ASCII.TxData lorsque Ox.ASCII.TxDataLength est égal à 0 mais exclut les délimiteurs lorsque les données sont envoyées à l’interface série.
  • Inclure - Sélectionnez cette option pour utiliser les séparateurs de fin pour marquer la fin des données en ASCII.TxData lorsque Ox.ASCII.TxDataLength est égal à 0 mais inclut les délimiteurs lorsque les données sont envoyées à l’interface série.
CONSEIL: Le séparateur de fin est appliqué uniquement lorsque la balise OxASCII.TxDataLength est définie sur 0. Lorsque Ox.ASCII.TxDataLength est supérieur à 0, le mode Terminaison effectif est Ignorer le séparateur de fin.
Séparateur de terminaison 1
Spécifie le premier séparateur de terminaison du canal. Le séparateur de terminaison est utilisé pour signaler la fin des données. Les valeurs valides sont :
  • Pour des données 7 bits – $00 à $7F
  • Pour des données 8 bits – $00 à $FF
Séparateur de terminaison 2
Spécifie le deuxième séparateur de terminaison du canal. Les valeurs valides sont :
  • Pour des données 7 bits – $00 à $7F et $
  • Pour des données 8 bits – $00 à $FE et $
Si vous saisissez $, cela signifie que le séparateur de terminaison 2 n’est pas utilisé.
Diagnostics
Lorsque l'automate est à l'état En ligne, ouvrez la boîte de dialogue Diagnostic pour afficher les compteurs de diagnostic pour la gestion des performances et des erreurs avec la communication ASCII générique.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal