Paramètres de l’affichage Fenêtrexx
L’affichage
Fenêtrexx
inclut les paramètres suivants :
Paramètre | Description |
|---|---|
Mode Fenêtre | Affiche le mode pour lequel la fenêtre est configurée. |
Valeur de sortie activée | Affiche la valeur qui définit un côté des seuils de la fenêtre. Les sorties (si elles sont liées à la fenêtre) et la balise I.Windowxx.InWindow changent d’état à ce seuil en fonction du diagramme Figure 1. |
Valeur de sortie désactivée | |
Hystérésis de sortie activée | Indique le décalage négatif à partir de la valeur de sortie activée à laquelle appliquer l’hystérésis. |
Hystérésis de sortie désactivée | Indique le décalage négatif à partir de la valeur de sortie désactivée à laquelle appliquer l’hystérésis. |
Sorties contrôlées par cette fenêtre Output00 | Détermine si cette fenêtre contrôle la sortie indiquée. |
Sorties contrôlées par cette fenêtre Output01 | Détermine si cette fenêtre contrôle la sortie indiquée. |
Fournir une réponse