Paramètres de l’affichage Fenêtres

L’affichage
Fenêtres
inclut les paramètres suivants :
Paramètre
Description
Fenêtre
Affiche le numéro de fenêtre auquel s’applique cette configuration.
Mode
Affiche la valeur de la balise d’entrée utilisée par la fenêtre.
Unité
Affiche l’unité associée au mode configuré pour la fenêtre.
Valeur de sortie activée
Affiche la valeur qui définit un côté des seuils de la fenêtre.
Les sorties (si elles sont liées à la fenêtre) et la balise I.Windowxx.InWindow changent d’état à ce seuil en fonction du diagramme Figure 1.
Valeur de sortie désactivée
Hystérésis de sortie activée
Indique le décalage négatif à partir de la valeur de sortie activée à laquelle appliquer l’hystérésis.
Hystérésis de sortie désactivée
Indique le décalage négatif à partir de la valeur de sortie désactivée à laquelle appliquer l’hystérésis.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal