Paramètres de l’affichage SSI - Entrée pour la fonction de stockage

L’affichage
SSI - Entrée pour la fonction de stockage
inclut les paramètres suivants :
CONSEIL:
Cet affichage est disponible uniquement lorsque vous utilisez Entrée00 comme déclencheur pour la fonction de compteur « Stocker ».
Paramètre
Description
Input00
Désactivé → Activé
Définit pendant combien de temps une transition d’entrée de désactivé vers activé doit demeurer à l’état activé pour que le dispositif considère que la transition est valide.
Input00
Activé → Désactivé
Définit pendant combien de temps une transition d’entrée d’activé vers désactivé doit demeurer à l’état désactivé pour que le dispositif considère que la transition est valide.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal