Sortiexx - Contrôlée par les paramètres de l’affichage Fenêtre

L’affichage
Sortiexx - Sortie numérique
inclut les paramètres suivants :
Paramètre
Description
État de sortie en mode Programme
État Programme
Détermine le comportement de chaque sortie lorsque l’automate passe en mode Programme ou en mode de blocage. En mode Programme ou en mode de blocage, les sorties de l’automate sont ignorées et la sortie se comporte comme suit :
  • Désactivé - La sortie est égale à 0 ou désactivée.
  • Activé - La sortie est égale à 1 ou activée.
  • Maintenir - La sortie conserve le dernier état.
  • Contrôle local - La sortie continue d’être contrôlée par les fenêtres.
    Cette option est disponible uniquement lorsque l’une des conditions suivantes est vérifiée :
    • Le type de codeur est défini sur SSI et le canal SSI contrôle la sortie via les fenêtres.
    • Le type de codeur est défini sur HSC, le compteur contrôle cette sortie via les fenêtres et le compteur est configuré en tant que comptage continu en mode Programme.
État de sortie en mode défaut de communication
État de défaut de communication
Détermine le comportement de la sortie de chaque point lorsqu’un défaut de communication se produit et que le module entre en mode Défaut de communication.
  • Désactivé - La sortie est égale à 0 ou désactivée.
  • Activé - La sortie est égale à 1 ou activée.
  • Maintenir - La sortie conserve le dernier état.
  • Contrôle local - La sortie continue d’être contrôlée par les fenêtres.
    Cette option est disponible uniquement lorsque l’une des conditions suivantes est vérifiée :
    • Le type de codeur est défini sur SSI et le canal SSI contrôle la sortie via les fenêtres.
    • Le type de codeur est défini sur HSC, le compteur contrôle cette sortie via les fenêtres et le compteur est configuré sur Continuer le comptage en mode Défaut de communication.
État de sortie en mode défaut de communication
Durée de l’état de défaut de communication
Détermine la durée de conservation du mode Défaut de communication avant le passage à l’état de défaut final.
État de sortie en mode défaut de communication
État de défaut de communication final
Détermine si le module passe à Activé ou Désactivé à la fin de la durée de l’état de sortie du mode Défaut de communication. L’état de défaut final est Désactivé.
Si vous choisissez la valeur Infini pour le paramètre Durée, vous ne pouvez pas choisir d’état final. Le module conserve son état de mode Défaut de communication actuel.
En cas d’échec de la communication en mode Programme
Détermine l’action de sortie en cas d’échec de la communication en mode programme.
  • Laisser les sorties à l’état de mode Programme - Suivre le comportement pour le mode Programme.
  • Faire passer les sorties à l’état de mode Défaut de communication - Suivre le comportement pour le mode Défaut de communication.
Diagnostics
Ouvre la boîte de dialogue Diagnostics qui contient les informations de diagnostic.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal