Paramètres de l’affichage Sorties

L’affichage
Sorties
inclut les paramètres suivants :
Paramètre
Description
Sortie
Affiche le numéro de sortie auquel s’applique cette configuration.
Mode
Affiche le mode de la sortie.
État de sortie en mode Programme
Détermine le comportement de chaque sortie lorsque l’automate passe en mode Programme ou en mode de blocage. En mode Programme ou en mode de blocage, les sorties de l’automate sont ignorées et la sortie se comporte comme suit :
  • Désactivé - La sortie est égale à 0 ou désactivée.
  • Activé - La sortie est égale à 1 ou activée.
  • Maintenir - La sortie conserve le dernier état.
  • Contrôle local - La sortie continue d’être contrôlée par la fenêtre.
    Cette option est disponible uniquement lorsque l’une des conditions suivantes est vérifiée :
    • Le type de codeur est défini sur SSI et le canal SSI contrôle la sortie via les fenêtres.
    • Le type de codeur est défini sur HSC, le compteur contrôle cette sortie via les fenêtres et le compteur est configuré sur Continuer le comptage en mode Programme.
État de sortie en mode défaut de communication
Détermine le comportement de la sortie de chaque point lorsqu’un défaut de communication se produit et que le module entre en mode Défaut de communication.
  • Désactivé - La sortie est égale à 0 ou désactivée
  • Activé - La sortie est égale à 1 ou activée
  • Maintenir - La sortie conserve le niveau actuel.
  • Contrôle local - La sortie continue d’être contrôlée par la fenêtre.
    Cette option est disponible uniquement lorsque l’une des conditions suivantes est vérifiée :
    • Le type de codeur est défini sur SSI et le canal SSI contrôle la sortie via les fenêtres.
    • Le type de codeur est défini sur HSC, le compteur contrôle cette sortie via les fenêtres et le compteur est configuré sur Continuer le comptage en mode Défaut de communication.
Diagnostics
Ouvre la boîte de dialogue Diagnostics qui contient les informations de diagnostic.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal