Paramètres de l’affichage Entrée
L’affichage
Entrée
inclut les paramètres suivants :
Paramètre | Description |
|---|---|
Entrée | Affiche le numéro d’entrée auquel s’applique cette configuration. |
Durée de filtrage des entrées Désactivé → Activé | Définit pendant combien de temps une transition d’entrée de désactivé vers activé doit demeurer à l’état activé pour que le dispositif considère que la transition est valide. |
Durée de filtrage des entrées Activé → Désactivé | Définit pendant combien de temps une transition d’entrée d’activé vers désactivé doit demeurer à l’état désactivé pour que le dispositif considère que la transition est valide. |
Diagnostics | Ouvre la boîte de dialogue Diagnostics qui contient les informations de diagnostic. |
Fournir une réponse