Paramètres de l’affichage Définition du dispositif - Fenêtres

L’affichage
Fenêtres
de la boîte de dialogue Définition du dispositif inclut les paramètres suivants :
Paramètre
Description
Fenêtre
Affiche le numéro de fenêtre auquel s’applique cette configuration.
Mode
Sélectionnez le compteur ou la variable SSI de la fenêtre à utiliser.
Lorsque le type du codeur est configuré sur HSC :
  • Comptage
  • Comptage échelonné
  • Fréquence
  • Fréquence échelonnée
  • Fréquence moyenne
  • Fréquence moyenne échelonnée
  • Largeur d’impulsion
  • Largeur moyenne d’impulsion
  • Accélération
  • Accélération moyenne
  • Accélération échelonnée
  • Accélération moyenne échelonnée
Lorsque le type du codeur est configuré sur SSI :
  • Données
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal