Paramètres de l’affichage Définition du dispositif - Compteur

L’affichage
Compteur
de la boîte de dialogue Définition du dispositif inclut les paramètres suivants :
Paramètre
Description
Mode
Spécifie le mode de fonctionnement du compteur.
Les options disponibles sont :
  • Comptage/Direction externe
  • Comptage/Direction interne
  • Impulsions vers le haut/vers le bas
  • Quadrature X1
  • Quadrature X2
  • Quadrature X4
Inverser l’entrée A
Spécifie s’il faut inverser l’entrée indiquée.
  • Mis à zéro - Ne pas inverser l’entrée.
  • Sélectionné - Inverser l’entrée.
Ce paramètre est uniquement disponible lorsque le mode compteur est configuré sur Comptage/Direction externe, Comptage/Direction interne ou Impulsions vers le haut/vers le bas.
Inverser l’entrée B
Spécifie s’il faut inverser l’entrée indiquée.
  • Mis à zéro - Ne pas inverser l’entrée.
  • Sélectionné - Inverser l’entrée.
Ce paramètre est uniquement disponible lorsque le mode compteur est configuré sur Comptage/Direction externe, Comptage/Direction interne ou Impulsions vers le haut/vers le bas.
Inverser l’entrée A, B
Spécifie s’il faut inverser l’entrée indiquée.
  • Mis à zéro - Ne pas inverser l’entrée.
  • Sélectionné - Inverser l’entrée.
Ce paramètre est disponible uniquement lorsque le mode compteur est configuré en Quadrature X1, Quadrature X2 ou Quadrature X4.
Fonction Entrée Z
Définit la fonction de l’entrée indiquée.
  • Non utilisé
  • Maintien
  • Charger
  • Charger, Maintenir
  • Réinitialiser
  • Réinitialiser, Maintenir
  • Stocker
  • Stocker, Maintenir
  • Stocker, Charger
  • Stocker, Charger, Maintenir
  • Stocker, Réinitialiser
  • Stocker, Réinitialiser, Maintenir
Chaque fonction de compteur (Réinitialiser, Stocker, Charger, Maintenir) ne peut être déclenchée que par une entrée.
Par exemple, si vous sélectionnez la fonction Entrée Z comme « Réinitialiser, Maintenir », les options qui contiennent « Réinitialiser » et « Maintenir » ne sont pas disponibles à la sélection pour la fonction Entrée00.
Si vous sélectionnez une option pour la fonction Entrée Z, la fonction Entrée00 est automatiquement définie sur Non utilisée.
Inverser l’entrée Z
Spécifie s’il faut inverser l’entrée indiquée.
  • Mis à zéro - Un front montant sur Entrée Z déclenche les fonctions de compteur.
  • Sélectionné - Un front descendant sur Entrée Z déclenche les fonctions de compteur.
Fonction Entrée00
Définit la fonction de l’entrée indiquée.
  • Non utilisé
  • Maintien
  • Charger
  • Charger, Maintenir
  • Réinitialiser
  • Réinitialiser, Maintenir
  • Stocker
  • Stocker, Maintenir
  • Stocker, Charger
  • Stocker, Charger, Maintenir
  • Stocker, Réinitialiser
  • Stocker, Réinitialiser, Maintenir
Chaque fonction de compteur (Réinitialiser, Stocker, Charger, Maintenir) ne peut être déclenchée que par une entrée.
Par exemple, si vous sélectionnez la fonction Entrée Z comme « Réinitialiser, Maintenir », les options qui contiennent « Réinitialiser » et « Maintenir » ne sont pas disponibles à la sélection pour la fonction Entrée00.
Si vous sélectionnez une option pour la fonction Entrée Z, la fonction Entrée00 est automatiquement définie sur Non utilisée.
Inverser l’entrée00
Spécifie s’il faut inverser l’entrée indiquée.
  • Mis à zéro - Un front montant sur Entrée00 déclenche les fonctions de compteur.
  • Sélectionné - Un front descendant sur Entrée00 déclenche les fonctions de compteur.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal