Paramètres de l’affichage Compteur

L’affichage
Compteur
inclut les paramètres suivants :
Paramètre
Description
Enchaînement
Affiche la valeur de la balise de sortie RolloverValue.
Si un compteur effectue un comptage croissant, lorsque la valeur du compteur atteint la valeur d’enchaînement - 1, il repasse à la valeur de retour dès réception de l’impulsion suivante. La balise Enchaînement est définie sur 1.
Retour
Affiche la valeur de la balise de sortie RollunderValue.
Si un compteur effectue un comptage décroissant, lorsque le comptage atteint la valeur de retour, il repasse à la valeur d’enchaînement - 1 dès réception de l’impulsion suivante. La balise Retour est définie sur 1.
Charger la valeur de comptage
Affiche le nombre prédéfini de comptages à charger dans le compteur lorsque la fonction Charger est déclenchée.
Charger la valeur de révolution
Affiche le nombre prédéfini de révolutions à charger dans le compteur lorsque la fonction Charge est déclenchée.
Obtention de moyenne
Spécifie s’il faut obtenir la moyenne en fonction du nombre d’impulsions ou sur une période de temps lors du calcul de la fréquence moyenne, de la largeur d’impulsion et de l’accélération.
  • Impulsions - Moyenne basée sur le nombre d’impulsions
  • Temps - Moyenne basée sur une période de temps
Impulsions pour obtention de moyenne
Définit le nombre d’impulsions dont il faut obtenir la moyenne.
Ce paramètre est uniquement disponible lorsque Compteur pour obtention de moyenne est défini sur Impulsions.
Délai d’obtention de moyenne
Définit la durée en millisecondes sur laquelle obtenir la moyenne.
Ce paramètre est uniquement disponible lorsque Compteur pour obtention de moyenne est défini sur Temps.
Appliquer une réinitialisation aux valeurs dérivées dans le temps
Indique s’il faut réinitialiser les valeurs dérivées dans le temps lorsque le compteur est réinitialisé.
  • Décoché - Ne pas réinitialiser les valeurs dérivées du temps.
  • Coché - Réinitialiser les valeurs dérivées du temps.
Inverser la direction du compteur
Spécifie s’il faut inverser la direction du compteur.
  • Décoché - Ne pas inverser la direction du compteur.
  • Coché - Inverser la direction du compteur.
Unités d’ingénierie
Définit l’unité d’ingénierie à laquelle les valeurs de Comptage, de Fréquence et d’Accélération en impulsions sont mises à l’échelle.
Par exemple, si l’unité d’ingénierie est « abc », les unités des balises d’entrée mis à l’échelle sont les suivantes :
  • ScaledCount: abc
  • ScaledFrequency: abc/s
  • ScaledAccel: abc/s
    2
Scalaire
Définit la valeur utilisée pour multiplier les valeurs de Comptage, de Fréquence et d’Accélération en impulsions afin d’atteindre les valeurs mises à l’échelle en unités d’ingénierie.
Diagnostics
Ouvre la boîte de dialogue Diagnostics qui contient les informations de diagnostic.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal