Paramètres de l’affichage Compteur - Entrée

L’affichage
Compteur - Entrée
inclut les paramètres suivants :
Paramètre
Description
Entrée A
Durée de filtrage Désactivé→ Activé
Définit pendant combien de temps une transition d’entrée de désactivé vers activé doit demeurer à l’état activé pour que le dispositif considère que la transition est valide.
Entrée A
Durée de filtrage Activé→ Désactivé
Définit pendant combien de temps une transition d’entrée d’activé vers désactivé doit demeurer à l’état désactivé pour que le dispositif considère que la transition est valide.
Entrée B
Durée de filtrage Désactivé→ Activé
Définit pendant combien de temps une transition d’entrée de désactivé vers activé doit demeurer à l’état activé pour que le dispositif considère que la transition est valide.
Entrée B
Durée de filtrage Activé→ Désactivé
Définit pendant combien de temps une transition d’entrée d’activé vers désactivé doit demeurer à l’état désactivé pour que le dispositif considère que la transition est valide.
Entrée A, B
Durée de filtrage Désactivé→ Activé
Définit pendant combien de temps une transition d’entrée de désactivé vers activé doit demeurer à l’état activé pour que le dispositif considère que la transition est valide.
Entrée A, B
Durée de filtrage Activé→ Désactivé
Définit pendant combien de temps une transition d’entrée d’activé vers désactivé doit demeurer à l’état désactivé pour que le dispositif considère que la transition est valide.
Entrée Z
Durée de filtrage Désactivé→ Activé
Définit pendant combien de temps une transition d’entrée de désactivé vers activé doit demeurer à l’état activé pour que le dispositif considère que la transition est valide.
Entrée Z
Durée de filtrage Activé→ Désactivé
Définit pendant combien de temps une transition d’entrée d’activé vers désactivé doit demeurer à l’état désactivé pour que le dispositif considère que la transition est valide.
Input00
Durée de filtrage Désactivé→ Activé
Définit pendant combien de temps une transition d’entrée de désactivé vers activé doit demeurer à l’état activé pour que le dispositif considère que la transition est valide.
Ce paramètre n’est pas disponible si la fonction Entrée00 est définie sur Non utilisée dans la boîte de dialogue Définition du dispositif.
Input00
Durée de filtrage Activé→ Désactivé
Définit pendant combien de temps une transition d’entrée d’activé vers désactivé doit demeurer à l’état désactivé pour que le dispositif considère que la transition est valide.
Ce paramètre n’est pas disponible si la fonction Entrée00 est définie sur Non utilisée dans la boîte de dialogue Définition du dispositif.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal