Paramètres de l’affichage Compteur - Actions Défaut/Programme
L’affichage
Compteur - Actions Défaut/Programme
inclut les paramètres suivants :
Paramètre | Description |
|---|---|
État du compteur en mode Programme | Détermine le comportement du compteur lorsque l’automate passe en mode Programme ou en mode de blocage. En mode Programme ou en mode de blocage, les compteurs de l’automate sont ignorées et le compteur se comporte comme suit :
|
État du compteur en mode Programme Valeur définie par l’utilisateur | Définit la valeur qui est définie pour compter lorsque l’état du compteur en mode Programme est sélectionné comme valeur définie par l’utilisateur. |
Réinitialiser les valeurs stockées en mode Programme | Détermine s’il faut réinitialiser les valeurs stockées lorsque l’automate passe en mode Programme ou en mode de blocage. |
État du compteur en mode Défaut de communication | Détermine le comportement du compteur lorsqu’un défaut de communication se produit et que le module entre en mode Défaut de communication.
|
État du compteur en mode Défaut de communication Valeur définie par l’utilisateur | Définit la valeur qui est définie pour compter lorsque l’état du compteur en mode Défaut de communication est sélectionné comme valeur définie par l’utilisateur. |
Réinitialiser les valeurs stockées en mode Défaut de communication | Détermine s’il faut réinitialiser les valeurs stockées lorsqu’un défaut de communication se produit et que le module entre en mode Défaut de communication. |
En cas d’échec de la communication en mode Programme | Détermine l’action du compteur en cas d’échec de la communication en mode programme.
|
Fournir une réponse