Paramètres de l’affichage Compteur - Alarmes
L’affichage
Compteur - Alarmes
inclut les paramètres suivants :
Paramètre | Description |
|---|---|
Limite d’alarme de largeur d’impulsion | Définit la largeur d’impulsion maximale autorisée avant le déclenchement de l’alarme de largeur d’impulsion. Si la largeur d’impulsion instantanée ou moyenne dépasse la largeur d’impulsion maximale, l’alarme de largeur d’impulsion est déclenchée. |
Limite d’alarme d’accélération | Définit le taux d’accélération maximal autorisé avant le déclenchement de l’alarme d’accélération. Si le taux d’accélération instantané ou moyen dépasse le taux d’accélération maximal, l’alarme d’accélération est déclenchée. Si la valeur est égale à 0, l’alarme est désactivée. |
Limite d’alarme de décélération | Définit le taux de décélération maximal autorisé avant le déclenchement de l’alarme de décélération. Si le taux d’accélération instantané ou moyen dépasse le taux de décélération maximal, l’alarme de décélération est déclenchée. Si la valeur est égale à 0, l’alarme est désactivée. |
Limite d’alarme de fréquence | Définit la limite de fréquence autorisée avant le déclenchement de l’alarme de fréquence. Si la fréquence instantanée ou moyenne dépasse cette limite, l’alarme de fréquence est déclenchée. |
Limite d’alarme de fréquence zéro | Indique la valeur à laquelle la fréquence ou la fréquence moyenne doit être inférieure pour déclencher l’alarme de fréquence zéro. |
Verrouiller l’alarme de fréquence zéro | Détermine si l’alarme de fréquence zéro doit être verrouillée afin qu’elle ne s’efface pas tant qu’elle n’a pas été explicitement déverrouillée. |
Activer l’alarme d’impulsion manquante | Détermine si l’alarme d’impulsion manquante est activée. |
Limite d’alarme d’impulsion manquante | Indique le temps qui doit s’écouler entre la détection du front montant d’impulsions consécutives avant le déclenchement de l’alarme d’impulsion manquante. |
Verrouiller alarme d’impulsion manquante | Détermine si l’alarme d’impulsion manquante doit être verrouillée afin qu’elle ne s’efface pas tant qu’elle n’a pas été explicitement déverrouillée. |
Diagnostics | Ouvre la boîte de dialogue Diagnostics qui contient les informations de diagnostic. |
Fournir une réponse