Paramètres de l’affichage Points d’entrée (5034-IB8S)

L’affichage
Points d’entrée
inclut les paramètres suivants :
Paramètre
Description
Point
Affiche le numéro du point auquel s’applique cette configuration.
Mode Point
Définit le mode du point d’entrée de sécurité.
  • Non utilisé - L’entrée n’est pas utilisée.
  • Test d’impulsion de sécurité – Utilisez l’entrée comme une entrée de sécurité avec des tests d’impulsion effectués sur son circuit d’entrée. Une source de test doit être utilisée comme source 24 V pour ce circuit. Le test d’impulsion détecte les courts-circuits de 24 V et les courts-circuits de canal à canal des autres entrées.
  • Sécurité - Utilisez l’entrée comme entrée de sécurité.
Source de test
Définit la source de test à utiliser pour le point.
Ce paramètre est disponible lorsque le mode Point est défini sur Test d’impulsion de sécurité.
Durée de délai d’entrée (ms)
Désactivé → Activé
Définit la durée d’un délai de transition de Désactivé à Activé.
L’entrée ne s’active que si le contact d’entrée reste activé à la fin du délai d’activation. Cela empêche les changements rapides des données d’entrée dus à un rebond de contact.
Durée de délai d’entrée (ms)
Activé → Désactivé
Définit la durée d’un délai de transition d’Activé à Désactivé.
L’entrée ne se désactive que si le contact d’entrée reste désactivé à la fin du délai de désactivation. Cela empêche les changements rapides des données d’entrée dus à un rebond de contact.
Diagnostics
Ouvre la boîte de dialogue Diagnostics qui contient les informations de diagnostic.
Verrouiller le défaut jusqu’à la réinitialisation via la balise de sortie
Activez ou désactivez un verrouillage de défaut jusqu’à la réinitialisation via la balise de sortie.
  • Désactivé – Un défaut de canal récupérable n’est effacé que lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
    • La condition de défaut est supprimée.
    • Le signal de l’entrée de sécurité est bas.
    • Une seconde de temps de verrouillage de défaut est écoulée.
  • Activé – Un défaut de canal récupérable n’est effacé que lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
    • La condition de défaut est supprimée.
    • Une transition de 0 à 1 de ResetFault dans le balise de sortie est reçue.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal