Paramètres de l’affichage Événementxx d’entrée (5034-UB8F)

L’affichage
Événementxx d’entrée
inclut les paramètres suivants.
Paramètre
Description
Nom du membre
Valeur
Activer l’événement
Indique si le déclencheur d’événement correspondant est actif. Les événements sont déclenchés lorsque les conditions correspondent à la définition d’événement.
EO.Eventxx.En
  • 0 = La définition du déclencheur d’événement n’est pas active.
  • 1 = La définition du déclencheur d’événement est active.
Verrouiller l’événement
Affiche si un événement doit être verrouillé jusqu’à ce qu’il soit confirmé.
EO.Eventxx.LatchEvent
  • 0 = L’événement n’est pas verrouillé. Les nouveaux événements écrasent les anciens.
  • 1 = L’événement est verrouillé. Les événements sont verrouillés jusqu’à ce qu’ils soient confirmés. Les nouveaux événements ne sont pas signalés tant que l’événement actuel n’est pas confirmé. Jusqu’à quatre nouveaux événements sont stockés dans la mémoire tampon. Lorsque la mémoire tampon est pleine, les événements supplémentaires sont perdus.
Activer déclencheurs de points indépendants
Affiche si chaque condition indiquée dans la définition du déclencheur d’événement peut initier un événement de façon indépendante.
EO.Eventxx. IndependentConditionTriggerEn
  • 0 = Lorsque toutes les conditions sélectionnées affichent les valeurs configurées, un événement est déclenché.
  • 1 = Lorsque l’une des conditions sélectionnées affiche la valeur configurée, un événement est déclenché.
Événement déclencheur
Déclenche un événement chaque fois qu’une modification d’état d’entrée entraîne une des conditions suivantes :
  • Correspondance avec la définition du déclencheur d’événement
  • Fin de la correspondance avec la définition du déclencheur d’événement
EO.Eventxx.EventRisingEn
EO.Eventxx.EventFallingEn
Les valeurs (EventRisingEn, EventFallingEn) représentent :
  • (0, 0) : Le déclencheur d’événement est désactivé.
  • (1, 0) : L’événement se déclenche lorsque les transitions d’entrée correspondent au modèle configuré.
  • (0, 1) : L’événement se déclenche lorsque les transitions d’entrée ne correspondent pas au modèle configuré.
  • (1, 1) : L’événement se déclenche lorsque les transitions d’entrée correspondent ou non au modèle configuré.
Modèle de déclencheur d’événement - Participer au déclencheur d’événements
Affiche si le point spécifié fait partie de la définition du déclencheur d’événement de l’événement.
EO.Eventxx.CounterxxSelect
EO.Eventxx.PtxxDataSelect
  • 0 = Le point ne fait pas partie de la définition du déclencheur d’événement.
  • 1 = Le point fait partie de la définition du déclencheur d’événement.
Modèle de déclencheur d’événement - Transition d’état
Affiche l’état de l’entrée à vérifier après la transition.
EO.Eventxx.CounterxxValue
EO.Eventxx.PtxxDataValue
Pour PtxxDataValue :
  • 0 = Désactivé (par défaut)
  • 1 = Activé
Pour CounterxxValue :
  • 0 = Pas terminé (par défaut)
  • 1 = Terminé
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal