Paramètres de l’affichage Événements d’entrée (5034-UB8F)

L’affichage
Événements d’entrée
inclut les paramètres suivants :
Paramètre
Description
Nom du membre
Valeur
Événement
Numéro d’événement auquel s’applique cette configuration.
—
—
Activer l’événement
Indique si le déclencheur d’événement correspondant est actif. Les événements sont déclenchés lorsque les conditions correspondent à la définition d’événement.
EO.Eventxx.En
  • 0 = La définition du déclencheur d’événement n’est pas active.
  • 1 = La définition du déclencheur d’événement est active.
Verrouiller l’événement
Affiche si un événement doit être verrouillé jusqu’à ce qu’il soit confirmé.
EO.Eventxx.LatchEvent
  • 0 = L’événement n’est pas verrouillé. Les nouveaux événements écrasent les anciens.
  • 1 = L’événement est verrouillé. Les événements sont verrouillés jusqu’à ce qu’ils soient confirmés. Les nouveaux événements ne sont pas signalés tant que l’événement actuel n’est pas confirmé. Jusqu’à quatre nouveaux événements sont stockés dans la mémoire tampon. Lorsque la mémoire tampon est pleine, les événements supplémentaires sont perdus.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal