Paramètres de l’affichage Points (5034-OW4I)
L’affichage
Points
inclut les paramètres suivants :
Paramètre | Description |
|---|---|
Point | Affiche le numéro du point auquel s’applique cette configuration. |
État de sortie en mode Programme | Détermine le comportement de chaque sortie lorsque l’automate passe en mode Programme ou en mode de blocage. En mode Programme ou en mode de blocage, les sorties de l’automate sont ignorées et la sortie se comporte comme suit :
|
État de sortie en mode Défaut de communication | Détermine le comportement de la sortie de chaque point lorsqu’un défaut de communication se produit et que le module entre en mode Défaut de communication.
|
Durée de l’état de sortie du mode Défaut de communication | Détermine la durée de conservation du mode Défaut de communication avant le passage à l’état de défaut final. |
État final de l’état de sortie du mode Défaut de communication | Détermine si le module passe à Activé ou Désactivé à la fin de la durée de l’état de sortie du mode Défaut de communication. L’état de défaut final est Désactivé. Si vous choisissez la valeur Infini pour le paramètre Durée, vous ne pouvez pas choisir d’état final. Le module conserve son état de mode Défaut de communication actuel. |
Mode en cas d’échec de la communication en mode Programme | Détermine l’action de sortie en cas d’échec de la communication en mode programme.
|
Diagnostics | Ouvre la boîte de dialogue Diagnostics qui contient les informations de diagnostic. |
Fournir une réponse