Paramètres de l’affichage Pointxx (5034-IB16, 5034-IB8)

L’affichage
Pointxx
inclut les paramètres suivants :
Paramètre
Description
Filtres d’entrée
Durée de filtrage Désactivé→ Activé
Définit pendant combien de temps une transition d’entrée de désactivé vers activé doit demeurer à l’état activé pour que le dispositif considère que la transition est valide.
Filtres d’entrée
Durée de filtrage Activé→ Désactivé
Définit pendant combien de temps une transition d’entrée d’activé vers désactivé doit demeurer à l’état désactivé pour que le dispositif considère que la transition est valide.
Activer le verrouillage de l’horodatage
Détermine si les horodatages sont verrouillés.
  • Lorsque cette option est activée, les horodatages du dispositif ne sont pas remplacés tant qu’ils n’ont pas été confirmés.
  • Lorsque cette option est désactivée, les horodatages du dispositif peuvent être remplacés.
Capturer l’horodatage pour la transition d’entrée Désactivé → Activé
Détermine si un horodatage est enregistré pour la transition d’entrée de Désactivé vers Activé.
Capturer l’horodatage pour la transition d’entrée Activé → Désactivé
Détermine si un horodatage est enregistré pour la transition d’entrée d’Activé vers Désactivé.
Activer la détection des vibrations
Définit la détection des vibrations. Lorsque cette option est activée, les vibrations provenant d’un dispositif connecté à l’une de ses entrées (par exemple, de rapides transitions provenant d’un contact ayant échoué) sont ignorées.
Les vibrations peuvent entraîner l’horodatage de transitions d’entrée non valides par le dispositif. En général, les signaux avec vibrations provoquent l’apparition de nombreuses transitions d’entrée erronées dans une période relativement courte.
Nombre de vibrations
Détermine le nombre de transitions d’entrée acceptables pouvant se produire dans une période donnée avant que l’entrée soit considérée comme une vibration.
Les valeurs valides sont comprises entre 2 et 127.
Durée de vibration
Spécifie la durée, de 1 à 10 000 millisecondes, pendant laquelle le nombre de transitions d’entrée est compté.
Diagnostics
Ouvre la boîte de dialogue Diagnostics qui contient les informations de diagnostic.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal