Paramètres de l’affichage Compteurs (5034-IB16, 5034-IB8)

L’affichage
Compteurs
inclut les paramètres suivants :
Paramètre
Description
Compteur
Affiche le numéro du compteur auquel s’applique cette configuration.
Durée de filtrage des entrées
Désactivé → Activé
Définit pendant combien de temps une transition d’entrée de désactivé vers activé doit demeurer à l’état activé pour que le dispositif considère que la transition est valide.
Durée de filtrage des entrées
Activé → Désactivé
Définit pendant combien de temps une transition d’entrée d’activé vers désactivé doit demeurer à l’état désactivé pour que le dispositif considère que la transition est valide.
Présélection
Indique la valeur, définie dans la balise de sortie Preset, à utiliser pour la valeur prédéfinie du compteur. Cette valeur peut être comprise entre 0 et 2 147 483 647.
Enchaînement à la valeur prédéfinie
Détermine l’action effectuée lorsque la balise d’entrée Count atteint la valeur Preset.
  • Si la case est cochée, le compteur compte jusqu’à la valeur prédéfinie, enchaîne à zéro, puis définit le bit Rollover. Le bit Done n’est pas défini.
  • Si la case est décochée, le compteur compte jusqu’à la valeur prédéfinie et définit le bit Done, puis continue de compter jusqu’à la valeur DINT maximale. L’enchaînement est défini lorsque le comptage passe de 2 147 483 647 à 0.
Diagnostics
Ouvre la boîte de dialogue Diagnostics qui contient les informations de diagnostic.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal