Paramètres de l’affichage Canaux de soudure froide
L’affichage
Canaux de soudure froide
inclut les paramètres suivants :Paramètre | Description |
|---|---|
Utiliser la compensation de soudure froide RTB | Détermine s’il est nécessaire d’utiliser la compensation de soudure froide RTB :
IMPORTANT:
Ce paramètre ne prend effet que lorsque le type d’entrée est Thermocouple, que Désactiver la compensation n’est pas défini et que Canal de soudure froide distant n’est pas sélectionné.
|
Canal de soudure froide | Affiche les numéros des canaux qui peuvent être configurés. Si le type d’entrée du canal est Thermocouple et que le type de capteur est différent de mV, la ligne canal de soudure froide xx est activée. Dans le cas contraire, cette ligne est désactivée. |
Désactiver la compensation | Détermine si la compensation de soudure froide pour le canal est désactivée. Si la case est cochée, le reste de la ligne est désactivé. |
Décalage de capteur | Décalage ajouté directement à la température de soudure froide mesurée. Utilisé pour compenser l’erreur du capteur de température de soudure froide. |
Canal de soudure froide distant | Détermine le canal principal à utiliser comme canal de soudure froide distant pour ce canal.
|
Diagnostics | Ouvre la boîte de dialogue Diagnostics qui contient les informations de diagnostic pour le canal. |
Fournir une réponse