Paramètres de l’affichage Canaux (5034-OF4)

L’affichage
Canaux
inclut les paramètres suivants :
Paramètre
Description
Canal
Affiche le numéro de canal auquel s’applique cette configuration.
Désactiver
Détermine si le canal est désactivé. Désactivez les canaux pour prévenir les rapports de défaut erronés, tels que les défauts d’absence de charge ou de fil coupé, ainsi que pour éviter que l’indicateur d’état du canal ne signale un défaut.
Type de sortie
Définit le type de sortie du canal. Les options disponibles sont :
  • Tension
  • Courant
Plage de sortie
Définit la plage de sortie du type de sortie. Les plages varient en fonction du Type de sortie sélectionné.
État de sortie en mode Programme
Détermine l’action du canal lorsque l’automate passe en mode Programme ou en mode de blocage.
  • Maintenir le dernier état indique à la sortie de conserver la dernière valeur envoyée par l’automate avant de passer en mode Programme ou en mode de blocage.
  • Valeur définie par utilisateur force la sortie à prendre la valeur saisie dans le champ, quelle qu’elle soit. La valeur est saisie dans Canalxx en unités d’ingénierie définies par les paramètres de mise à l’échelle du canal.
État de sortie en mode Défaut de communication
Détermine l’action du canal en cas de défaut de communication.
  • Maintenir le dernier état indique à la sortie de conserver la dernière valeur envoyée par l’automate avant la perte de communication.
  • Valeur définie par utilisateur force la sortie à prendre la valeur saisie dans le champ, quelle qu’elle soit. La valeur est saisie en unités d’ingénierie définies par les paramètres de mise à l’échelle du canal.
Activer la détection d’absence de charge
Détermine si Détection d’absence de charge est activée pour le canal.
  • Si cette option est sélectionnée, le module détecte la déconnexion d’un fil du canal ou l’absence de charge sur le canal de sortie.
  • Si la case est décochée, le module ne détecte pas la déconnexion d’un fil du canal ou l’absence de charge sur le canal de sortie.
IMPORTANT:
Cette option n’est disponible que si le Type d’entrée est Courant.
Signal haut
Définit l’une des quatre constantes de l’équation de mise à l’échelle. Le Signal haut est exprimé en unités de signal d’entrée et correspond à Ingénierie haute lorsqu’il est mis à l’échelle.
Signal bas
Définit l’une des quatre constantes de l’équation de mise à l’échelle. Le Signal bas est exprimé en unités de signal d’entrée et correspond à Ingénierie basse lorsqu’il est mis à l’échelle.
Unités d’ingénierie
Définit l’unité de mesure pour Ingénierie haute et Ingénierie basse.
Ingénierie haute
Définit l’une des quatre constantes de l’équation de mise à l’échelle. Ingénierie haute correspond au Signal haut et aide à déterminer les unités d’ingénierie auxquelles les valeurs des signaux se mettent à l’échelle.
Ingénierie basse
Définit l’une des quatre constantes de l’équation de mise à l’échelle. Ingénierie basse correspond au Signal bas et aide à déterminer les unités d’ingénierie auxquelles les valeurs des signaux se mettent à l’échelle.
Recalculer les unités
Recalcule les nouvelles valeurs selon les paramètres de configuration suivants en unités d’ingénierie, en fonction des nouvelles constantes de mise à l’échelle.
  • Blocage bas
  • Blocage haut
  • Valeur définie par l’utilisateur en mode Programme
  • Valeur définie par l’utilisateur en mode Défaut
  • Valeur de l’état de défaut final
  • Taux de rampe
  • Décalage de canal
CONSEIL: Cette option est activée lorsque l’une des quatre constantes de mise à l’échelle est modifiée.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal