Impossible de calibrer le dispositif

Une erreur est survenue lors du processus de calibrage. Les raisons possibles sont les suivantes :
  • Connexion de câblage incorrecte ou inexistante. Vérifiez la connexion du câblage entre le module et la source de calibrage.
  • La procédure de calibrage correcte n’a pas été respectée.
  • Une valeur de référence basse ou haute incorrecte est appliquée à partir de la source de calibrage pendant le calibrage.
  • La communication avec le module est perdue. Vérifiez la connexion réseau au module.
  • L’état du module n’est pas correct pour le calibrage. Assurez-vous qu’il n’a pas été mis en mode Exécution ou mis hors tension pendant le processus de calibrage.
Corrigez l’erreur et effectuez à nouveau le calibrage. Reportez-vous au Manuel d’utilisation des modules d’E/S analogiques PointMax™, publication 5034-UM003 pour connaître la procédure de calibrage correcte et pour obtenir plus de détails sur la source de calibrage et ses spécifications.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal