Paramètres de l’affichage Limites
L’affichage
Limites
inclut les paramètres suivants :Paramètre | Description |
|---|---|
Blocage haut | Indique la valeur maximale pouvant être prise par la sortie dans le procédé, avec une plage allant de -1.0E11.. à +1.0E11. La valeur par défaut est 100 % pour le mode Courant. Cette valeur doit être supérieure à la valeur de Blocage bas. Si une sortie supérieure à la limite haute est demandée, l’alarme HLimit est définie et le signal de sortie reste au niveau de la limite haute configurée. |
Blocage bas | Indique la valeur minimale pouvant être prise par la sortie dans le procédé, avec une plage allant de -1.0E11.. à +1.0E11. La valeur par défaut est 0. Cette valeur doit être inférieure à la valeur de Blocage haut. Si une sortie en dessous de la limite basse est demandée, l’alarme LLimit est définie et le signal de sortie reste au niveau de la limite basse configurée. |
Désactiver toutes les alarmes | Désactive toutes les alarmes lorsqu’elles ne doivent pas être utilisées. |
Verrouiller alarmes de blocage | Permet de maintenir verrouillé le verrouillage de l’alarme de blocage. Cette option est utile si les conditions d’alarme doivent être confirmées par un opérateur. |
Rampe en mode Exécution | Active une sortie en rampe en mode Exécution. Les changements de sortie sont limités au taux de rampe maximal en mode Exécution. |
Verrouiller l’alarme de vitesse | Permet de maintenir verrouillé le verrouillage de l’alarme de variation. Cette option est utile si les conditions d’alarme doivent être confirmées par un opérateur. |
Rampe vers le mode Programme | Active la sortie en rampe lors des transitions vers le mode Programme ou le mode de blocage. Les changements de sortie sont limités au taux de rampe maximal lors des transitions vers la valeur programme. |
Ramper vers le mode défaut et l’état de défaut final | Active la sortie en rampe lors des transitions vers le mode Défaut ou l’état de défaut final. Les changements de sortie sont limités au taux de rampe maximal lors des transitions vers la valeur de défaut ou l’état final de défaut. |
Taux de rampe | Définit la vitesse maximale de transition autorisée pour la sortie, en unités d’ingénierie/seconde. Cette valeur ne doit pas être négative. |
Fournir une réponse