Paramètres de l’assistant de calibrage

L’
Assistant de calibrage
inclut les paramètres suivants :
Paramètre
Description
Canal
Affiche le numéro de canal auquel s’applique cette configuration.
Calibrer
Identifie les canaux pour le calibrage.
Cochez la case correspondant au numéro du canal que vous voulez calibrer.
Plage de calibrage
Affiche la valeur actuellement configurée pour le canal. Les valeurs s’affichent en fonction du type d’entrée sélectionné.
Gain de calibrage
Affiche les valeurs de gain de calibrage telles que signalées par le module.
Décalage de calibrage
Affiche le décalage en unités de signal tel que signalé par le dispositif.
État du calibrage
Affiche l’état du calibrage par canal lorsque le calibrage se produit.
Calibrer les canaux par groupes
Cochez cette case si vous voulez calibrer plusieurs canaux en tant que groupe.
Calibrer les canaux un par un
Cochez cette case pour calibrer les canaux un par un.
Référence basse
Affiche la valeur du signal de référence basse pour le canal.
Référence haute
Affiche la valeur du signal de référence haute pour le canal.
Référence enregistrée
Indique les valeurs de sortie mesurées.
Enregistré bas
Affiche la valeur de référence basse enregistrée en unités de signal.
Enregistré haut
Affiche la valeur de référence haute enregistrée en unités de signal.
État
Affiche la valeur lue pendant le calibrage pour les canaux activés.
  • OK - Indique que le signal de référence se situe dans la plage acceptable.
  • Erreur - Indique que le signal de référence ne se situe pas dans la plage acceptable
Si l’état affiche Erreur, mesurez et saisissez à nouveau les valeurs de référence enregistrées pour les canaux en erreur, puis sélectionnez Réessayer.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal