Paramètres de l’affichage Calibrage

L’affichage
Calibrage
inclut les paramètres suivants :
Paramètre
Description
Canal
Affiche le numéro de canal auquel s’applique cette configuration.
Plage de calibrage
Affiche la valeur actuellement configurée pour le canal. Les valeurs s’affichent en fonction du type d’entrée sélectionné.
Gain de calibrage
Affiche le gain de calibrage tel que signalé par le dispositif.
Décalage de calibrage
Affiche le décalage en unités de signal tel que signalé par le dispositif.
Date du dernier calibrage
Affiche la date du dernier calibrage du canal.
État du calibrage
Affiche l’état du calibrage par canal lorsque le calibrage se produit. Les valeurs valides incluent :
  • OK
  • Erreur
Démarrer le calibrage
Sélectionnez pour commencer le processus de calibrage.
Démarrer le calibrage est activé lorsque le module est bloqué ou en ligne avec l’automate en mode programme.
Rétablir le calibrage d’usine
Les valeurs de calibrage sont rétablies aux valeurs d’usine par défaut.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal