Paramètres de l’affichage Alarmes

L’affichage
Alarmes
inclut les paramètres suivants :
Paramètre
Description
Désactiver toutes les alarmes
Empêche le module de générer l’une des quatre alarmes de procédé (Bas Bas, Bas, Haut et Haut Haut) ou l’alarme de variation et ne permet pas d’accéder aux propriétés de configuration d’alarme.
IMPORTANT: Pour utiliser des alarmes, définissez la balise de configuration Chxx.AlarmDisable sur 1. Assurez-vous également que la balise de sortie Chxx.yyAlarmEn du même canal est définie sur 1.
Verrouiller les alarmes de procédé
Ordonne au module de verrouiller l’une des quatre alarmes de procédé (Bas Bas, Bas, Haut et Haut Haut) lorsque l’alarme a été déclenchée, même si la cause de déclenchement de l’alarme disparaît.
Limite haute haute
Définit le point de déclenchement en unités d’ingénierie. La balise HHAlarm est définie sur 1 lorsque le signal d’entrée dépasse cette limite.
Limite haute
Définit le point de déclenchement en unités d’ingénierie. La balise HAlarm est définie sur 1 lorsque le signal d’entrée dépasse cette limite.
Limite basse
Définit le point de déclenchement en unités d’ingénierie. La balise LAlarm est définie sur 1 lorsque le signal d’entrée passe sous cette limite.
Limite basse basse
Définit le point de déclenchement en unités d’ingénierie. La balise LLAlarm est définie sur 1 lorsque le signal d’entrée passe sous cette limite.
Zone morte
Permet de maintenir activés les bits d’état de l’alarme de procédé, même si la cause de l’alarme disparaît, tant que les données du canal restent plus ou moins dans la valeur de la zone morte de l’alarme de procédé. Cette valeur de Zone morte est saisie en unités d’ingénierie.
Activer le verrouillage de l’alarme de vitesse
Verrouille l’alarme de variation afin qu’elle ne s’efface que lorsqu’elle est explicitement déverrouillée.
Limite de l’alarme de vitesse
Définit le point de déclenchement en unités d’ingénierie par seconde. La balise RateAlarm est définie sur 1 lorsque la fréquence de changement entre les échantillons d’entrée de ce canal dépasse cette limite.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal