PointXX - Paramètres de l’affichage Sortie, programmée, PWM

Modulation de largeur d’impulsion
Paramètre
Description
Activer la modulation de largeur d’impulsion (Pulse Width Modulation, PWM)
Détermine si la sortie est Modulation de largeur d’impulsion ou Sortie numérique.
Appliquer le cycle de travail à 50,0 % pour la sortie de train d’impulsions (Pulse Train Output, PTO)
Détermine s’il faut appliquer le cycle de travail spécifique à la sortie de train d'impulsions, qui est fixé à 50 %. Si cette option est activée, O.Pwmxx.DutyCycle est ignoré.
Activer la limite du nombre de cycles
Détermine s’il faut générer un nombre défini de cycles d’impulsion en cas de front montant dans les données ou des cycles d’impulsion continus lorsque les données sont activées.
  • 0 = Les cycles d’impulsion continuent de se produire jusqu’à ce que O.Ptxx.Data soit défini sur 0.
  • 1 = Autoriser uniquement un nombre fixe de cycles d’impulsion en cas de front montant dans O.Ptxx.Data.
Exécuter tous les cycles
Applicable uniquement lorsque l’option Activer la limite du nombre de cycles est activée.
Lorsque O.Ptxx.Data passe à 0 :
  • 0 = Arrêter immédiatement de générer des impulsions
  • 1 = Continuer à générer des impulsions jusqu’à ce que l’impulsion déterminée dans
    Limite du nombre de cycles
    soit atteinte
Durée de cycle
Détermine la période en secondes d’un cycle d’impulsion. La plage valide pour la balise de sortie correspondante O.Pwmxx.CycleTime est comprise entre -3.4e+38 et 3.4e+38.
Cycle de travail
Détermine le pourcentage de la durée du cycle d’impulsion lorsque la sortie est à l’état actif.
Limite du nombre de cycles
Détermine le nombre de cycles d’impulsion à générer en cas de front montant dans les données.
Ce paramètre est uniquement disponible lorsque l’option
Activer la limite du nombre de cycles
est sélectionnée.
État de sortie en mode Programme
Paramètre
Description
État Programme
Détermine le comportement de chaque sortie lorsque l’automate passe en mode Programme.
En cas d’échec de la communication en mode Programme
Paramètre
Description
Laisser les sorties à l’état de mode Programme
Laissez la sortie à l’état de mode Programme en cas d’échec des communications en mode Programme.
Faire passer les sorties à l’état de mode défaut de communication
Fait passer la sortie à l’état de mode Défaut de communication en cas d’échec des communications en mode Programme.
État de sortie en mode défaut de communication
Paramètre
Description
État de défaut de communication
Détermine le comportement de la sortie de chaque point lorsqu’un défaut de communication se produit et que le dispositif entre en mode Défaut de communication.
Durée de l’état de défaut de communication
Détermine pendant combien de temps l’état de la sortie est conservé avant la transition vers l’état de défaut final.
État de défaut de communication final
Détermine si le dispositif passe à Activé ou Désactivé à la fin de la durée de l’état de sortie du mode défaut. L’état de défaut final est Désactivé. Si vous choisissez Infini comme Durée, le paramètre État final est ignoré et le dispositif conserve son état de mode Défaut actuel.
Autre
Paramètre
Description
Diagnostics
Ouvre la boîte de dialogue Diagnostics pour afficher les informations de diagnostic.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal