PointXX - Entrée Sortie, Horodatage - Paramètres de l’affichage Sortie
Paramètre | Description |
|---|---|
État Programme | Détermine le comportement de chaque sortie lorsque l’automate passe en mode Programme.
|
Paramètre | Description |
|---|---|
Laisser les sorties à l’état de mode Programme | Laissez la sortie à l’état de mode Programme en cas d’échec des communications en mode Programme. |
Faire passer les sorties à l’état de mode Défaut | Fait passer la sortie à l’état de mode Défaut de communication en cas d’échec des communications en mode Programme. |
Paramètre | Description |
|---|---|
État de défaut de communication | Détermine le comportement de la sortie de chaque point lorsqu’un défaut de communication se produit et que le dispositif entre en mode Défaut de communication.
|
Durée de l’état de défaut de communication | Détermine pendant combien de temps l’état de la sortie est conservé avant la transition vers l’état de défaut final.
|
État de défaut de communication final | Détermine si le dispositif passe à Activé ou Désactivé à la fin de la durée de l’état de sortie du mode défaut. L’état de défaut final est Désactivé. Si vous choisissez Infini comme Durée, le paramètre État final est ignoré et le dispositif conserve son état de mode Défaut actuel.
|
Fournir une réponse