PointXX - Entrée, Sortie - Paramètres de l’affichage Sortie

État de sortie en mode Programme
Paramètre
Description
État Programme
Détermine le comportement de chaque sortie lorsque l’automate passe en mode Programme.
  • Désactivé
    (par défaut). C.Ptxx.DO.ProgMode = 0 et C.Ptxx.DO.ProgValue = 0.
  • Activé
    . C.Ptxx.DO.ProgMode = 0 et C.Ptxx.DO.ProgValue = 1.
  • Maintien
    . C.Ptxx.DO.ProgMode = 1.
En cas d’échec de la communication en mode Programme
Paramètre
Description
Laisser les sorties à l’état de mode Programme
Laissez la sortie à l’état de mode Programme en cas d’échec des communications en mode Programme.
Faire passer les sorties à l’état de mode Défaut
Fait passer la sortie à l’état de mode Défaut de communication en cas d’échec des communications en mode Programme.
État de sortie en mode défaut de communication
Paramètre
Description
État de défaut de communication
Détermine le comportement de la sortie de chaque point lorsqu’un défaut de communication se produit et que le dispositif entre en mode Défaut de communication.
  • Désactivé
    (par défaut). C.Ptxx.DO.FaultMode = 0 et C.Ptxx.DO.FaultValue = 0.
  • Activé
    . C.Ptxx.DO.FaultMode = 0 et C.Ptxx.DO.FaultValue = 1.
  • Maintien
    . C.Ptxx.DO.FaultMode = 1.
Durée de l’état de défaut de communication
Détermine pendant combien de temps l’état de la sortie est conservé avant la transition vers l’état de défaut final.
  • Infini
    (par défaut). C.Ptxx.DO.FaultValueStateDuration = 0.
  • 1 s
    . C.Ptxx.DO.FaultValueStateDuration = 1.
  • 2 s
    . C.Ptxx.DO.FaultValueStateDuration = 2.
  • 5 s
    . C.Ptxx.DO.FaultValueStateDuration = 5.
  • 10 s
    . C.Ptxx.DO.FaultValueStateDuration = 10.
État de défaut de communication final
Détermine si le dispositif passe à Activé ou Désactivé à la fin de la durée de l’état de sortie du mode défaut. L’état de défaut final est Désactivé. Si vous choisissez Infini comme Durée, le paramètre État final est ignoré et le dispositif conserve son état de mode Défaut actuel.
  • Désactivé
    (par défaut). C.Ptxx.DO.FaultFinalState = 0.
  • Activé
    . C.Ptxx.DO.FaultFinalState = 1.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal