Paramètres de l’affichage Points

CONSEIL:
Les paramètres disponibles dépendent des valeurs
Mode sélectionné
spécifiées dans la boîte de dialogue
Définition du dispositif
.
Paramètre
Description
Points désactivés
Affiche les points désactivés.
Ce paramètre n’est disponible que lorsqu’au moins un point est défini en mode
Désactivé
.
Activer le verrouillage d’événement FIFO
Verrouille le tampon interne de 256 événements en cochant cette case.
Port
Indique le numéro de port du canal.
Point
Indique le nombre de points auxquels la configuration s’applique.
Mode
Indique le mode affecté au point.
État de sortie en
Mode Programme
Spécifie le comportement de chaque sortie lorsque le mode de l’automate passe à Programme.
État de sortie en
Mode défaut de communication
Spécifie le comportement de chaque sortie lorsque la connexion entre l’automate et le dispositif de sortie est interrompue.
Durée de filtrage des entrées
Désactivé → Activé
Spécifie le délai de filtrage Désactivé vers Activé pour retarder les transitions de Désactivé vers Activé. Les valeurs possibles incluent :
  • 0 µs
    (par défaut)
  • 5 µs
  • 10 µs
  • 20 µs
  • 50 µs
  • 100 µs
  • 200 µs
  • 500 µs
  • 1 ms
  • 2 ms
  • 5 ms
  • 10 ms
  • 20 ms
  • 50 ms
Durée de filtrage des entrées
Activé → Désactivé
Spécifie le délai de filtrage Activé vers Désactivé, en millisecondes, pour retarder les transitions d’Activé vers Désactivé.
  • 0 µs
    (par défaut)
  • 5 µs
  • 10 µs
  • 20 µs
  • 50 µs
  • 100 µs
  • 200 µs
  • 500 µs
  • 1 ms
  • 2 ms
  • 5 ms
  • 10 ms
  • 20 ms
  • 50 ms
Compteur
Présélection
Affiche la valeur définie dans le membre O.Counterxx.Preset de la balise de sortie, à utiliser pour la présélection du compteur.
Compteur
Enchaînement à la valeur prédéfinie
Détermine l’action entreprise lorsque le membre de données I:Count atteint la valeur O:Preset.
  • Si RolloverAtPreset est défini, le compteur compte jusqu’à la valeur prédéfinie, repasse à zéro, puis définit le bit d’enchaînement. Le bit Done n’est pas défini.
  • Si RolloverAtPreset n’est pas défini, le compteur définit le bit de fin et continue à compter jusqu’au DINT max. L’enchaînement est défini lorsque le comptage passe de 2 147 483 647 à 0.
Diagnostics
Ouvre la boîte de dialogue Diagnostics pour afficher les informations de diagnostic.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal