Paramètres de l’affichage Présentation

CONSEIL:
Les paramètres disponibles dépendent du dispositif en cours de configuration. Les paramètres qui ne s’appliquent pas au dispositif sont masqués.
Paramètre
Description
Série
Spécifie la série du dispositif.
Révision
Spécifie les révisions majeure et mineure du dispositif.
Détrompage électronique
Spécifie le détrompage électronique du dispositif. Le détrompage électronique compare le dispositif défini dans le projet au dispositif installé. Si le détrompage échoue, un défaut se produit.
Les valeurs valides sont :
  • Correspondance exacte
  • Module compatible
  • Désactiver le détrompage
Pour plus d’informations sur le détrompage électronique, consultez Détrompage électronique dans la technique d’application des systèmes de contrôle Logix5000, publication LOGIX-AT001.
Points
Spécifie le nombre de points à configurer.
Connexion
Spécifie le format de connexion du dispositif.
Données compatibles MAOC
Indique si les données sont compatibles avec l’instruction Came de sortie bras de mouvement (Motion Arm Output Cam, MAOC).
Si les données ne sont pas compatibles avec MAOC, vous ne pouvez pas utiliser ce dispositif avec l’instruction MAOC.
Ce paramètre s’applique aux dispositifs avec la révision majeure 2.
Horodatage
Indique l’affectation du point d’horodatage.
Affectations de points
Affiche le mode sélectionné configuré pour chaque point de dispositif.
Définition du dispositif
Ouvre la boîte de dialogue pour modifier les valeurs de révision, de détrompage électronique ainsi que les autres valeurs propres au dispositif.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal