Paramètres de la boîte de dialogue Diagnostics du dispositif

Paramètre
Description
Valeur
Mode Exécution
Indique l’état de fonctionnement du dispositif. Le mode Exécution est vide lorsque le dispositif est hors ligne ou lorsque la connexion au dispositif n’est pas établie.
En attente
Exécution
Seuils de diagnostics dépassés
Indique si des diagnostics sont actifs ou si un seuil a été atteint lors de l’événement.
Non = Aucun diagnostic actif
Oui = Un ou plusieurs seuils de diagnostic ont été atteints
Comptage de la séquence de diagnostic
Indique le nombre de fois où une condition de diagnostic distincte a été détectée, ainsi que le nombre de fois où elle est passée de l’état Détecté à l’état Non détecté.
0 à 255
Auto-test
Indique si le code d’initialisation du produit a détecté une erreur.
Réussite
Échec
Utilisation du CPU
Indique l’utilisation du moteur de calcul.
0 % à 100 %
Connexions
Indique le nombre de connexions CIP actuellement ouvertes vers, et via, l’adaptateur.
0 à 32767
Paquets perdus
Indique la somme cumulée du nombre de séquences d’éléments d’adresse séquencés ayant été ignorés dans les connexions de Classe 0 et de Classe 1 consommées par l’adaptateur et ses enfants.
0 à 2147483647
Délais d’expiration
Indique le total cumulé du nombre de connexions qui dépassent le délai d’expiration, qu’il s’agisse de connexions d’origine et cibles, vers ou via l’adaptateur.
0 à 2147483647
Débit de paquets IHM
Indique le débit d’envoi de données par l’IHM.
Il s’agit du nombre de paquets de Classe 3 et de paquets non connectés envoyés et reçus par le dispositif pendant la seconde précédente.
0 à 2147483647
Débit de paquets ES
Indique le débit d’envoi de données par les E/S.
Il s’agit du nombre de paquets de Classe 0 et de Classe 1 transmis ou reçus par l’adaptateur pendant la seconde précédente.
0 à 2147483647
Erreurs Ethernet
Affiche la somme, sur tous les ports, des valeurs d’objets de liaison Ethernet suivantes :
  • Rejets en entrée
  • Erreurs en entrée
  • Protocoles inconnus en entrée
  • Rejets en sortie
  • Erreurs en sortie
  • Erreurs d’alignement
  • Erreurs FCS
  • Collisions simples
  • Collisions multiples
  • Erreurs de test SQE
  • Transmissions différées
  • Collisions retardées
  • Collisions excessives
  • Erreurs de transmission MAC
  • Erreurs de sens de la porteuse
  • Trame trop longue
  • Erreurs de réception MAC
0 à 2147483647
Synchronisation temporelle
État
Indique si le dispositif est actuellement synchronisé avec un maître 1588.
Non synchronisé = Non synchronisé avec un maître 1588
Synchronisé = Synchronisé avec un maître 1588
Synchronisation temporelle
Identité de l’horloge maître
Indique l’identité de l’horloge maître avec laquelle le dispositif est synchronisé.
Nombre hexadécimal de 8 octets
Synchronisation temporelle
Décalage de l’horloge locale par rapport à l’heure système
Indique le décalage, en nanosecondes, entre l’horloge locale et l’heure système.
Utilisez cette valeur pour détecter des étapes dans le temps. Cette valeur est mise à jour à la réception d’un message de mise à jour du protocole PTP (Precision Time Protocol).
-9223372036854775808 à 9223372036854775807
Synchronisation temporelle
Horodatage du décalage de l’horloge locale
Affiche l’horodatage du décalage de l’horloge locale au format
YYYY
-
MM
-
DD
-
HH
:
mm
:
SS
.
mmm
.
  • YYYY
    = année
  • MM
    = mois
  • DD
    = jour
  • HH
    = heure (24 heures)
  • mm
    = minutes
  • SS
    = secondes
  • mmm
    = millisecondes
Une heure valide ou « Aucune » si aucune heure d’événement n’est enregistrée.
Défaut du dispositif
Défaut interne
Indique si un ou plusieurs diagnostics internes indiquent un problème interne dans le produit.
Oui = Un ou plusieurs diagnostics internes indiquent un problème interne dans le produit.
Non = aucun problème interne détecté dans le produit.
Défaut du dispositif
Horodatage de défaut interne
Indique la dernière fois qu’une condition de défaut interne est passée de Faux à Vrai.
Une heure valide ou « Aucune » si aucune heure d’événement n’est enregistrée.
Défaut du dispositif
Défaut d’alimentation SA
Indique si le produit présente un défaut d’alimentation SA.
Présent = Un défaut d’alimentation SA est présent dans le produit.
Non présent = Aucun défaut d’alimentation SA n’est présent dans le produit.
Défaut du dispositif
Horodatage de défaut d’alimentation SA
Affiche la dernière fois qu’une condition de défaut d’alimentation SA est passée de Faux à Vrai.
Une heure valide ou « Aucune » si aucune heure d’événement n’est enregistrée.
Défaut du dispositif
Défaut d’alimentation LA
Indique si le produit présente un défaut d’alimentation LA.
Présent = Un défaut d’alimentation LA est présent dans le produit.
Non présent = Aucun défaut d’alimentation LA n’est présent dans le produit.
Défaut du dispositif
Horodatage de défaut d’alimentation LA
Affiche la dernière fois qu’une condition de défaut d’alimentation LA est passée de Faux à Vrai.
Une heure valide ou « Aucune » si aucune heure d’événement n’est enregistrée.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal