Boîte de dialogue Définition du dispositif - Paramètres des affectations de points
Paramètre | Description |
|---|---|
Port | Indique les numéros de port du dispositif. |
Point | Indique le point auquel cette configuration s’applique. |
Mode sélectionné | Spécifie le mode affecté au point lorsque vous êtes hors ligne. Consultez Valeurs du mode sélectionné disponibles pour obtenir la liste complète des valeurs disponibles. |
Rapide | Indique si le point est un point d’E/S rapide du dispositif. |
Fournir une réponse