Synchronisation temporelle

Comment ouvrir Synchronisation temporelle ?
    1. Dans l’
      Organisateur de l’automate
      , double-cliquez sur le dispositif pour ouvrir
      Propriétés du module
      .
    1. Dans
      Propriétés du module
      , sélectionnez
      Synchronisation temporelle
      .
Utilisez
Synchronisation temporelle
pour afficher des informations relatives à la synchronisation temporelle CIP Sync.
La synchronisation CIP Sync est basée sur la norme IEEE 1558 - Precision Time Protocole (Precision Time Protocol, PTP). Ce protocole fournit un mécanisme standard pour synchroniser les horloges dans un réseau de dispositifs distribués et définit l’objet de synchronisation temporelle, qui propose une interface CIP pour la norme IEEE 1588.
Lorsque le variateur Ethernet est hors-ligne, tous les champs sont vides. Lorsque le variateur Ethernet est en ligne et que CIP Sync est désactivé, le champ Synchronisation temporelle CIP Sync affiche le mot Désactivé et les autres champs sont vides. Lorsque le variateur est en ligne et que CIP Sync est activé, le champ Synchronisation temporelle CIP Sync affiche le mot Activé et les autres champs affichent des valeurs.
Pour de plus amples informations sur la synchronisation CIP Sync, reportez-vous à la publication
IA-AT003
.
CONSEIL:
Les informations ne s’affichent pas lorsque vous êtes hors-ligne ou si CIP Sync est désactivé.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal