Mise à l’échelle et équation de mise à l’échelle
Cette rubrique explique la mise à l’échelle et fournit l’équation de mise à l’échelle.
Mise à l’échelle de l’entrée
La mise à l’échelle de l’entrée permet de convertir les unités du signal électrique en unités d’ingénierie. Le dispositif renvoie la valeur d’Ingénierie haute lorsque la valeur Signal haut est présente à l’entrée. Le dispositif renvoie la valeur Ingénierie basse lorsque la valeur Signal bas est présente à l’entrée. Le dispositif renvoie toutes les autres valeurs d’ingénierie de façon linéaire, en fonction de la valeur du signal à l’entrée.
Mise à l’échelle de la sortie
La mise à l’échelle de la sortie permet de convertir les unités d’ingénierie dans le programme de contrôle en signaux électriques sur les vis du canal de sortie. Le dispositif génère la valeur Signal haut lorsqu’il reçoit la valeur Ingénierie haute de l’automate. Le dispositif génère la valeur Signal bas lorsqu’il reçoit la valeur Ingénierie basse de l’automate. Le dispositif génère toutes les autres valeurs de signal de façon linéaire, en fonction de la valeur d’ingénierie de l’automate.
Équation de mise à l’échelle
L’équation de mise à l’échelle est la suivante :

Fournir une réponse