Qu’est-ce que CIP Sync
CIP Sync permet une synchronisation en temps réel des dispositifs et des automates connectés sur des réseaux CIP (Common Industrial Protocol) qui nécessitent un horodatage, une séquence d’enregistrement d’événements, un contrôle de mouvement distribué et une prise en charge d’applications hautement distribuées nécessitant une coordination de contrôle accrue.
La synchronisation CIP Sync est basée sur la norme IEEE 1588 - Precision Time Protocol (PTP), qui permet une synchronisation précise des horloges dans les systèmes de mesure et de contrôle. Les horloges communiquent entre elles sur le réseau de communication EtherNet/IP. Le protocole PTP permet à des systèmes hétérogènes comprenant des horloges avec une précision inhérente, une résolution et une stabilité différentes de se synchroniser.
Fournir une réponse