Adresse IP du masque de sous-réseau trop petite

L’adresse IP du masque de sous-réseau est inférieure à 255.0.0.0. Par défaut, l’adresse IP du réseau de pool DHCP est ajustée selon l’adresse IP de début autorisée par le masque de sous-réseau.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal