Nombre maximal d’entrées de traduction par commutateur atteint

Aucune instance de table NAT n’a été créée, car le nombre maximal d’entrées de traduction par commutateur a été atteint.
  • Pour la plupart des commutateurs Stratix, le nombre d’entrées de traduction ne peut pas dépasser 128.
  • Pour un commutateur 5410 Stratix, le nombre d’entrées de traduction ne peut pas dépasser 256.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal