Adresse IP au-dessus de la plage
Pour la plupart des commutateurs Stratix, vous avez entré une plage non valide en fonction de l’adresse IP privée/publique de début. La plage dépasse les limites de classe C. Par exemple, si l’adresse IP privée de début est 112.120.100.200 et que la plage est 100, le dernier octet dépasse le maximum de 255.
Pour un commutateur 5410 Stratix, vous avez entré un nombre non valide en fonction de l’adresse IP privée/publique. Le nombre dépasse les limites de classe C.
Entrez une nouvelle valeur pour la plage ou le nombre.
Fournir une réponse