Adresse IP ne se situant pas dans la plage des adresses IP de début et de fin

L’adresse IP se situe dans le réseau de pool DHCP du pool spécifié pour le port sélectionné, mais ne figure pas dans la plage définie des adresses IP de début et de fin. Entrez une adresse IP valide comprise dans la plage autorisée.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal