Interruption de la connexion
Le téléchargement d’une configuration vers le commutateur réinitialise ce dernier et interrompt temporairement toutes les connexions avec le commutateur.
Assurez-vous qu’une interruption de la connexion est acceptable à l’heure actuelle avant de poursuivre.
Pour télécharger la configuration vers le commutateur
- Si une interruption de la connexion est acceptable à ce moment-là, dansConfirmation du téléchargement, sélectionnezOui. Sinon, sélectionnezNonpour annuler l’opération.
Fournir une réponse