Paramètres de l’affichage État de synchronisation temporelle
L’affichage
État de synchronisation temporelle
inclut les paramètres suivants.Paramètre | Description |
|---|---|
Synchronisation temporelle CIP Sync | Indique si la synchronisation temporelle CIP Sync est activée ou désactivée sur le dispositif. |
Heure système (UTC) | Affiche l’heure système actuelle, en unités de microsecondes. |
Horloge maître | Affiche les propriétés de l’horloge maître. L’horloge maître est la source d’horloge la plus précise du réseau. |
Identité | Affiche l’identificateur unique de l’horloge maître. Le format dépend du protocole réseau. Ethernet code l’adresse MAC dans l’identificateur, alors que ControlNet et DeviceNet codent l’ID du fournisseur et le numéro de série. |
Classe | Affiche une mesure de la qualité de l’horloge maître. Les valeurs sont comprises entre 0 et 255. Zéro (0) correspond à la meilleure horloge. |
Précision | Indique la précision absolue attendue de l’horloge maître par rapport l’epoch Synchronisation temporelle CIP Sync (31 décembre 1969 23:59:51.99918 UTC). La précision est mesurée sur une échelle débutant à 25 nanosecondes et allant jusqu’à plus de 10 secondes (ou inconnu). Par exemple, la précision d’une source de temps GPS est d’environ 250 nanosecondes. La précision d’une l’horloge à réglage manuel est généralement inférieure à 10 secondes. Une valeur de précision plus faible indique une horloge de meilleure qualité. |
Écart | Affiche la mesure des propriétés de stabilité inhérentes de l’horloge maître. La valeur est représentée en unités logarithmiques graduées en fonction du décalage. Un écart inférieur indique une horloge de meilleure qualité. |
Source | Affiche la source de temps de l’horloge. Les valeurs disponibles sont :
|
Priorité 1 | Affichez la priorité relative de l’horloge maître par rapport aux autres horloges du système. La valeur est comprise entre 0 et 255. Zéro (0) représente la priorité la plus élevée. |
Priorité 2 | |
Horloge locale | Affiche les propriétés de l’horloge locale. |
Identité | Affiche l’identificateur unique de l’horloge locale. Le format dépend du protocole réseau. Ethernet code l’adresse MAC dans l’identificateur, alors que ControlNet et DeviceNet codent l’ID du fournisseur et le numéro de série. |
Classe | Affiche une mesure de la qualité de l’horloge locale. Les valeurs sont comprises entre 0 et 255. Zéro (0) correspond à la meilleure horloge. |
Précision | Indique la précision absolue attendue de l’horloge locale par rapport l’epoch Synchronisation temporelle CIP Sync (31 décembre 1969 23:59:51.99918 UTC). La précision est mesurée sur une échelle débutant à 25 nanosecondes et allant jusqu’à plus de 10 secondes (ou inconnu). Par exemple, la précision d’une source de temps GPS est d’environ 250 nanosecondes. Une horloge à réglage manuel a généralement une précision inférieure à 10 secondes. Une valeur de précision plus faible indique une horloge de meilleure qualité. |
Écart | Affiche la mesure des propriétés de stabilité inhérentes de l’horloge locale. La valeur est représentée en unités logarithmiques graduées en fonction du décalage. Un écart inférieur indique une horloge de meilleure qualité. |
Source | Affiche la source de temps de l’horloge locale. Les valeurs disponibles sont :
|
État de synchronisation | Indique si l’horloge locale est synchronisée ou non avec l’horloge maître de référence. Une horloge est synchronisée lorsqu’un des ports est défini sur l’état Esclave et qu’il reçoit des mises à jour du maître temps. Les valeurs disponibles sont :
|
Décalage par rapport au maître | Affiche la valeur de décalage entre l’horloge locale et l’horloge maître. |
Fournir une réponse